This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGZ 封装的 VDD1P1引脚的电源电压

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281229/dp83867cr-supply-voltage-for-vdd1p1-pins-for-rgz-package

器件型号:DP83867CR

大家好、  

根据数据表、采用 RGZ 封装时的电源电压为1V:

该器件用于仅1.1V 可用的电路板(FPGA 内核电源)。 应省略额外的 PHY 稳压器、因此1.1V 用作 VDD1P1引脚的电源。  
到目前为止、运行期间未观察到任何问题。 由于它仍在建议的电源最小值/最大值范围内、因此我认为这不会有问题。  
您能否确认一下?  

谢谢。  
延斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    正确、只要您仍处于最小/最大值范围内、就没有问题。

    此致、

    阿尔瓦罗