请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 大家好、
根据数据表、采用 RGZ 封装时的电源电压为1V: 
该器件用于仅1.1V 可用的电路板(FPGA 内核电源)。 应省略额外的 PHY 稳压器、因此1.1V 用作 VDD1P1引脚的电源。
到目前为止、运行期间未观察到任何问题。 由于它仍在建议的电源最小值/最大值范围内、因此我认为这不会有问题。
您能否确认一下?
谢谢。
延斯