This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:具有 PHY 的3端口10/100M/1000M 以太网交换机

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281112/dp83tc814s-q1-3-port-10-100m-1000m-ethernet-switch-wtih-phy

器件型号:DP83TC814S-Q1

您好

请帮助建议将 TI PHY 解决方案通过。 谢谢。

1.简单的1到2集线器

2. 3端口交换机集线器(主机必须支持 GbE TX/RX 接口,而不支持 RGMII)

3.应用=>在我们的板上,要输出一组 GbE (TX/RX 信号)接口,我们需要传输两个 RJ45连接器.

4.能够支持随后的局域网眼图测量支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送一个方框图、其中显示客户所需的设置、这将有助于了解您要查找的元件。

    谢谢。

    Avtar Dhaliwal