请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CS 大家好!
我的客户正在评估 DP83867CSRGZ、他们有一个问题:
您是否可以提供寄存器设置,以便使用 RGMII 以100Mbps 的速率运行?
此致
乌埃利
----------------
DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、UE。
好的! 下面的屏幕截图取自 在 PROFINET 系统中如何以及何时使用以太网 PHY
此致、
阿尔瓦罗