TI LIN SBC TLIN10285-DRBRQ1、数据表要求 VCC 引脚上的10uf/ESR 小于2欧姆。
1.需要10uf 的值,这意味着需要10uf 的最小值? 如果使用容差为+/-10%的10uf 的 MLCC 电容、则最小值为9uf、小于10uf、因此不是一个好选择?
如果使用一个电容器10uf (+/-10%) +另一电容器4.7uf (+/-10%)、最小值为13.23uf、请参阅产品说明书并使用?
2.需要小于2欧姆的 ESR,这意味着整个 ESR 曲线中的 ESR 值需要小于2欧姆?
或谐振点上的 ESR 小于2欧姆?
例如、根据下面的 ESR 曲线、在低频范围内 ESR 大于2欧姆、所以它不满足这一要求?
3.如果 VCC 管脚上 MLCC 电容的 ESR 大于2欧姆、VCC 会有什么缺点?
提前感谢您的帮助。