This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:SBC VCC 引脚电容器选择

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282674/tlin1028-q1-sbc-vcc-pin-capacitor-selection

器件型号:TLIN1028-Q1

TI LIN SBC TLIN10285-DRBRQ1、数据表要求 VCC 引脚上的10uf/ESR 小于2欧姆。

1.需要10uf 的值,这意味着需要10uf 的最小值? 如果使用容差为+/-10%的10uf 的 MLCC 电容、则最小值为9uf、小于10uf、因此不是一个好选择?

如果使用一个电容器10uf (+/-10%) +另一电容器4.7uf  (+/-10%)、最小值为13.23uf、请参阅产品说明书并使用?

2.需要小于2欧姆的 ESR,这意味着整个 ESR 曲线中的 ESR 值需要小于2欧姆?  

  或谐振点上的 ESR 小于2欧姆?

例如、根据下面的 ESR 曲线、在低频范围内 ESR 大于2欧姆、所以它不满足这一要求?

3.如果 VCC 管脚上 MLCC 电容的 ESR 大于2欧姆、VCC 会有什么缺点?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    您可以使用标称10 µF 电容器。

    关于 ESR 问题、该电源轨的工作电压非常接近直流电、因此指的是低频 ESR。

    ESR 基本上决定了电容器对电压变化的响应能力、所以较低的 ESR 意味着电容器可以"更快速"地响应、并保持线路处于更好的稳压状态。 TLIN1028-Q1的 ESR 小于2 Ω 的要求是确保电容器能够足够好地调节电源。 如果 ESR 更高、VCC 线路可能无法保持在数据表电源特性(∆VCC (∆VSUP )和∆VCC (∆VSUPL))中规定的稳压范围内。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助