This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:数据丢失问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284484/thvd1520-data-lost-issue

器件型号:THVD1520

Dears、我们推广 THVD1520DR 以替代 ST485ABDR、当他们测试发现数据丢失的问题时。 主器件为1PCS、从器件为16Pcs、并且 外设电路与 ST485ABDR 一样。

请帮助查阅原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至485总线在电缆的两端必须恰好具有两个终端电阻器。 如果您在每个器件上放置120 Ω、则负载将太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    1.总线有多长时间——您使用的是什么网络拓扑?  

    2.看起来终端没有连接——这是真的吗? 无论如何-在大多数情况下只应端接第一个和最后一个节点。  

    3.您使用的数据速率是多少?  

    4. 10K 偏置电阻器是否仅连接在一个节点上?  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森