This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:此材料是否支持特殊的唤醒功能?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1, TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284043/tcan1145-q1-does-this-material-support-the-special-wake-up-function

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1146-Q1

该材料是否支持特殊的唤醒功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaohu;

    如果您指的是选择性唤醒功能、则是的、则 TCAN1145-Q1和 TCAN1146-Q1都支持此功能。 请参阅 TI.com 上的产品文件夹、了解有关选择性唤醒的支持材料。

    此致、

    埃里克·哈克特