This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:两个未通过千兆位认证的 PHY 之一

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265530/dp83869hm-one-of-two-phys-not-passing-gigabit-complaince

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM6442

您好

我将两个 DP83869HM 连接到 AM6442。 PHY2的原理图/BOM 是 PHY1的副本(地址和 RGMII 端口除外)

PHY1通过了千兆位符合性测试、但在 PHY2上、峰值 A/峰值 B 的电压电平 远低于低电平(约590mV)。

根据其他一些线程、我们的磁性元件可能会出错、但为什么 PHY1通过了合规性测试?

是否有任何其他已知原因?

此致

马丁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请分享合规性测试报告和原理图、以便我进一步提供帮助。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我向您发送私人消息

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我需要一些时间来了解原理图和报告、但下周我不在办公室。  我会在下周早些时候回复您。

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我看了一下原理图。 正如您在第一篇文章中提到的、您使用的是不符合数据表要求的中心抽头连接磁性元件。 这可能是合规性失败的原因、解决方案是切换到连接非中心抽头的磁性元件。  

    只是为了检查一下、您是否正在使用 SNLA239中提供的脚本

     

    您是否也可以共享设置图片?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    是的、我使用 SNLA239中的脚本。 我的设置是这样的。 我必须使用 TCA39306DCURQ1作为 MDIO 的电平转换器、因为 PHY 为1.8V、MSP-EXP430F5529板为3.3V。 MDIO 通信方式非常出色。

    由于两个 PHY 彼此相邻并且原理图相同、因此为什么一个 PHY 兼容、而另一个不兼容? 是否是同一接头与错误的中心抽头连接? 是否还有其他原因?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是否使用带有100欧姆差分端接的测试装置进行此测试?

    预计两个 PHY 之间的峰值电压不会有如此大的变化。 请注意、寄存器0x1D5是一个扩展寄存器、所以您必须使用 数据表9.4.9.1节中显示的步骤。 在完成合规性测试之前、您能否验证寄存器0x1D5 = 0xF508?

    此外、如果一次仅在一个通道 上运行测试、而不是使用0x0025 = 0x0480在所有测试通道上输出、我们有时会看到更好的合规性结果。 您可以用0x0025 = 0x420运行测试以仅在通道 B 上输出测试模式吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    在模式1、2和3正常工作的情况下一次测试一个通道。 模式4始终一次一个通道。 现在可以达到1000 MBit/s。

    100兆位/秒有一个问题、负过冲为6.1%。 这可能是 PHY 和连接器之间的布线短路造成的?  

    官方的合规性测试电缆只有6英寸长,如果我使用更长的以太网电缆测试是可以的。

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    终端应用中要使用的预期电缆类型/长度是多少?

    此故障也可能与磁性元件有关。 您能分享100Mbps 报告吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    预期的电缆长度将超过6英寸、因此我想我们可以容忍该问题、并在下一个 PCB 修订版本中做一些备注、以扩展布线。

    我将100Mbps 报告作为私人消息发送给您。

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您分享这份报告。 由于故障是微不足道的、因此正常运行和吞吐量不应受到影响。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢。

    大卫