This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146:支持 CAN FD 和局部联网用于网关应用

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1, TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272124/tcan1146-q1-tcan1146-supporting-can-fd-and-partial-networking-is-being-used-in-gateway-application

器件型号:TCAN1146-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1

大家好、

我们将 TCAN1146用作区域架构 ECU 中的网关。 我们现在想指示我们的供应商提供连接到区域架构中网关的 ECU、以支持局部联网。  

您能否根据要求、向供应商建议我们应遵循哪种指南进行局部联网和 CAN FD 特性方面的指导。 对 CAN FD 和局部联网的协议和标准的任何具体要求

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    您能否详细说明客户关于局部联网的问题? 首先、如果希望完全使用局部联网、则总线上的所有节点都需要具有具有 选择性唤醒功能的收发器。 选择性唤醒只能与经典 CAN 协议一起使用、不能与 CAN FD 配合使用、并且市场上没有任何具有 CAN FD +局部联网功能的收发器。 TI 的选择性唤醒收发器还能够与 CAN FD 位于同一总线上、并可配置为忽略 CAN FD 消息。

    如需更多信息、请访问 TI.com、转至 TCAN1145-Q1或 TCAN1146-Q1产品文件夹、然后查看设计支持。 提供应用手册和 EVM。 同样、请尝试找到客户提出的具体问题、我们可以解决这些问题。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们可以继续讨论邮件吗? 执行5 Mbps 传输时、 需要振荡器要求等信息。 EMC 电容器、共模扼流圈、CAN 连接器引脚电流要求、触点电阻、 矫顽器驱动器总结、矫顽器 Tx 和 Rx 驱动器对称性。 节点内部延迟时间、CAN FD (5Mbps)波形。 上升和下降时间、CAN FD 位时序参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我想在 E2E 上保留此内容、 您列出的几个参数对于收发器是不可知的、更多的是关于 CAN 总线的物理布局以及相关的延迟。 数据表中列出了其他选项、我们可以提供 CMC 和滤波电容器建议。 您能否获得有关预期节点数和 CAN 总线物理长度的更多信息?

    对于滤波器电容、我们建议在 CANH 和 CANL 到 GND 之间使用10pF - 100pF (取决于节点数)。 对于 CMC、TDK 和 Coilcraft 都有很多器件系列、并且通常在51uH 或100uH 下并且具有200mA 额定电流。 CAN 连接器电流要求和触点电阻不一定在我们的专业知识范围内、但我们仍然可以根据与其他客户的经验提供帮助。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    5Mbps 时。 预期节点数约为10。 约为4到5米。 我们需要更新 CAN 总线 phsyicallaouted 在 vehile 中。 它应该是单线总线拓扑。 节点等的残桩长度应该是多少。

    此致

    马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    感谢额外的信息,5Mbps 在4-5米不会产生问题本身,但你是正确的桩线长度。 对于10个节点、存根长度对于减少阻抗不匹配以及信号反射可能引起的潜在振铃至关重要。 一般经验法则是、CAN 总线桩线的最大长度为0.3 *、并且数据速率越高、桩线编号就越小。 对于该应用、我不建议长度超过1m、如果可能、最长为0.5m。  

    节点内部延迟时间和 CAN FD 位时序参数需要首先根据收发器环路延迟和总线元件导致的其他附加延迟来计算、然后根据所使用的数据速率进行配置。 您列出的参数、例如收发器驱动器对称性以及其他所需的参数、例如传播延迟、环路延迟时间以及上升和下降时间、都可以在数据表的"电气参数"部分找到。 计算完成后、还需要进行实时测试来验证配置、可能还需要进一步调整这些配置。

    为了澄清我的第一个回复、TCAN1146-Q1能够实现高达8Mbps 的 CAN FD 通信、但选择性唤醒功能不适用于 CAN FD CAN 帧。  

    此致、

    埃里克·哈克特