大家好、
1.SoC Side 960 与3M 相机串行器953连接,模式960配置为 CSI-2。 我对吗? 如果我想使用933、YUV 视频格式、来与960连接。 是否应该使用下方 pic 中的 RAW 模式? 以及如何 判断可以使用哪种 RAW 模式、因为 RAW12低频模式、 RAW12高频模式和 RAW10模式有 三种不同的模式。 如果我使用1Mp 摄像头和933,953的3MP 摄像头、然后连接到960、请遵循上一个问题。 如何判断可以使用哪个 FPD3_MODE?
2.可以使用960的 GPIO 来同步输入和锁定输出。 锁定输出可以根据寄存器按照进行配置。 我的问题是、953 GPIO 输入 信号可以 发送到 960 GPIO 输出吗? 并且它可以为该行为使用多个通道吗?
Br、
吉米