This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无磁性器件的以太网 PHY 到以太网 PHY 的连接

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284934/dp83822i-ethernet-phy-to-ethernet-phy-connection-without-magnetics

器件型号:DP83822I

当前尝试通过移除以太网 PHY 到以太网 PHY 连接的磁性元件来减小 PBA 上的空间、但没有相同 PBA 上的磁性元件。  

我已经看过一份针对 DP83848的应用手册、其中有一种无变压器配置。 应用手册链接: https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

唯一的问题是、这似乎只是连接到 RJ45。

我还在 TI 论坛上看到了另一篇帖子、其中表示我们可以匹配上述配置、但更改为0.1uF 交流耦合电容器、而不是上面链接中所示的33nF 交流电容器。 链接: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572998/dp83822hf-transformerless-operation

是否可以继续使用 RJ45和0.1uF 电容器来实施?

在尝试进行此更新时、我还应考虑其他哪些设计方面?  

非常感谢任何帮助!  

谢谢