请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812R-Q1 团队、您好!
我想确认以下几点、以便参考 SLNA389a 进行 TDR 测试。
- 以下间接访问程序是否正确?
有一些关于间接访问的读取示例、但我找不到写入示例。
将0x8001写入寄存器0x1834- 将0x1写入地址0xD
- 将0x0834写入地址0xE
- 将0x8001写入地址0xD
- 关于测试 TDR 步骤2、该步骤是否意味着我们需要根据 [register read/write]更改寄存器设置? 还是它已在 STEP 应用于所有寄存器?
- 您能否告诉我如何根据误码率的结果选择 SQI 设置?
我们认为有0至7 SQI 设置、我们需要选择有关误码率的适当 SQI 设置。
我们想知道如何选择合适的 SQI。
此致、
仓口和树