请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB936-Q1DS90UB935-Q1 专家、您好!
我不熟悉该串行器功能安全测试。 执行安全测试的正确方法是什么、以及在该测试期间需要交叉检查/监控什么。 请在此处指导。
我们是否需要任何其他工具来执行诊断和线路故障检测?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
我不熟悉该串行器功能安全测试。 执行安全测试的正确方法是什么、以及在该测试期间需要交叉检查/监控什么。 请在此处指导。
我们是否需要任何其他工具来执行诊断和线路故障检测?
您好、Bala、
我们没有针对系统级安全测试的设定指南、因为该指南因系统而异。 由系统实现者确定特定系统的安全要求。 我们可以提供功能安全文档、例如 FIT 和其他信息。 您可通过当地的 TI 销售支持代表申请这些文档。
所有 FPD-Link 器件都有助于满足系统级 ASIL-B 要求、您可以 实现器件的各种功能(例如诊断、温度/ 电压传感器和错误报告等)以帮助实现这一目标。 您可以参考数据表部分以了解有关实现的更多信息。 935中的一些相关章节包括:7.3.1.6 CSI-2错误和检测、 7.3.4串行器状态和监控以及 7.3.6 GPIO 支持。
此致、
信迪