This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:终端电阻器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284563/lmh0397-termination-resistor

器件型号:LMH0397

大家好!

我们为 AMD (Xilinx) UltraScale+ SOM 电路板设计了载板。 此载板捕捉3G-SDI 数据并传输到 GTH 组。 我们在数字设计中使用 LMH0397 3G-SDI 双向 I/O IC 作为 SDI 电缆 EQ 和 UHD-SDI GT IP。

如图所示(摘自 PG380 UHD-SDI GT 产品指南) GTH 组有100欧姆的终端电阻器。 LMH0397还有片上100欧姆端接电阻。

两侧(接收器和发送器)都有端接电阻器是否会影响视频质量? 我们是否应该禁用 LMH0397的片上电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    在两侧都进行端接不应该是问题-实际上建议这样做。 请注意下面显示的数据表图。 FPGA 接收器应具有100欧姆的端接电阻。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尊敬的 Nasser:

    虽然 TI 电缆均衡器的端接电阻为100欧姆、因此建议采用100欧姆布线、但 Xilinx SOM 建议使用90欧姆阻抗、即使它在内部通过2个50欧姆电阻器端接、以避免在 SOM 连接器上发生反射。 在这种情况下、哪种更好的布线选项? 是90、95,100欧姆?

    谢谢


    LMH


    GTH


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请改用90欧姆、以通过 SOM 连接器提供更好的阻抗匹配。  

    此致、Nasser