主题中讨论的其他器件:DP83869、 TMDS64GPEVM、
大家好、
我想将 DP83869用于 EtherCAT。
需要为 EtherCAT 更改哪些设置?
我尝试为 EtherCAT 使用 TMDS64GPEVM、但无法建立链路。
Br.
Kengo.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想将 DP83869用于 EtherCAT。
需要为 EtherCAT 更改哪些设置?
我尝试为 EtherCAT 使用 TMDS64GPEVM、但无法建立链路。
Br.
Kengo.
尊敬的 Kengo:
通常、对于 EtherCAT、我们希望以太网 PHY 将 RMII 或 MII 用于 MAC 接口以及100Base-TX/100Base-FX、具体取决于您使用的是铜缆还是光纤。 您能否提供您的设置的方框图? TMDS64GPEVM 连接到什么器件、即链路伙伴是谁? TMDS64GPEVM 是 EtherCAT 主站还是 EtherCAT 从站?
此致、
阿尔瓦罗
尊敬的 Kengo:
MII 具有较低的延迟、因此是首选方法。 下面我介绍了如何配置 MII、但我想知道您是否成功解决了通信问题。 如前所述、您拥有的配置应该可以正常工作。 如果我的理解有误、请更正我、但我相信您有:
TMDS64板1号 | 连接器 | TMDS64电路板2 |
CPU <-RGMII->869 PHY | <-以太网电缆-> | 869 PHY <-MII->CPU |
将 DP83869HM 配置为 MII 有点棘手、请参阅《 了解 DP83869中的不同运行模式》中的第1.9节"MII 至铜线"。 该部分的要点是、需要访问寄存器才能在 DP83869HM 中设置 MII。 寄存器0x01DF 必须设置为0x0060。 请阅读部分以了解更多详细信息。
注意:寄存器0x01DF 是一个扩展寄存器、不能直接写入/读取、请参阅 以太网 PHY 的扩展寄存器空间访问
此致、
阿尔瓦罗