您好!
这是我的客户捕获的复位和 COL 信号波形。
(绿色:Reset (2V/div)黄色:COL (1V/div) 10us/div )

这两个信号似乎同时改变、但客户表示 COL 线路不受连接的 SoC 控制。
(意味着连接到 DP83822的 COL 引脚的 SoC 引脚为输入引脚)
如果正确、则意味着 DP83822将 COL 引脚驱动为低电平?
我感到有点奇怪的是、在 RESET 信号达到其阈值之前、COL 似乎开始变为低电平。
请您捕获 EVM 的 RESET 和 COL 波形作为参考。
谢谢。
搜索