请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB217-Q1 主题中讨论的其他器件: TUSB212-Q1、 TUSB217、TUSB212
您好、应用团队:
我们希望使用 TUSB217-Q1替换 TUSB212-Q1 、因为 C Car A 型端口上的 USB2.0 SI 太弱、无法通过 USB IF、
我们想知道 这些器件之间的差异和增益偏差是什么。
如果仅使用由电阻器配置的升压/感测、TUSB217不会有握手序列问题、如 TUSB212。 或者、如果我们设计 TUSB217-Q1、我们需要注意什么?
谢谢!
罗伊