Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS320PR1601 您好!
如果使用具有 DS320PR1601转接驱动器的 AIC、它们具有根端 x16通道 PCIe 和端点4x4通道端口。 PCIe 通道是如何分离的?
它们是否遵循标准通道排序、例如 TX/RX:0-3、 TX/RX:4-7、 TX/RX:8-11、TX/RX :12-15?
有人可以帮助我了解 PCIe 分叉?
谢谢。此致、
Shekha Shoukath