This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:Type-C 多路复用器源问题

Guru**** 670040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290053/hd3ss3202-type-c-mux-sourcing-question

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4212

大家好、

我们是否有器件支持以下请求?

双向2:1多通道差分信号多路复用器(功能大致如下图所示)。 差分信号需要支持10Gbps 或以上的速率,差分内部和外部抖动小于5ps ,插入损耗小于-1.5dB@5GHz ,电源电压需要3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dane:

      我会推荐具有比 HD3SS3202更高带宽的 TMUXHS4212。 仅提醒引脚1/10需要连接到 VCC。

    此致

    布赖恩