您好!
我目前正在使用 CAN 收发器 TCAN1146-Q1执行一个项目。
我需要了解用于选择性唤醒的唤醒标志(WUF)。 不是吗? 设置 在智能家居 正常 4)模式?
根据数据表、WUF 通过 INT_1寄存器中的 CANINT 标志进行检测和显示。 但是、当收发器处于正常模式时、不会设置该位。
CAN 收发器的 AUTOSAR 规范如下所述:
"对于支持选择性唤醒功能的 CAN 收发器、在正常模式下可以检测唤醒帧。 检测到的唤醒帧由收发器 WUF 标志发出信号。 这可确保在转换至待机模式期间不会丢失唤醒帧"
是否有其他方法可以在正常模式下检测唤醒帧(WUF)? 这是否受支持?
谢谢。