This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:如何将以太网引脚连接到单向连接器(100Mbit)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289338/dp83tc811s-q1-how-to-connect-ethernet-pins-to-unidirectional-connector-100mbit

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811DP83TC811EVM

您好!

我们使用的是普通的 RJ-45连接器、因此我们有 TX+/TX-和 RX+/RX-对。

您的 IC 具有双向引脚、因此我们不了解 TX 和 RX 应如何分别连接。 我们可以将通道 A 用于 TX、将通道 B 用于 RX 吗?

或者我们是否需要实施基于硬件的单向转换器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    DP83TC811是一款单对100Base-T1以太网器件。  您要展示的连接器似乎是用于标准以太网10Base-Te 或100Base-TX 器件的连接器。  

    我们用于 DP83TC811 EVM 的连接器可在此处找到: https://www.te.com/usa-en/product-9-2304372-9.html

    如果要在100Base-T1和100Base-TX 之间进行转换、可购买我们的 DP83TC811EVM: https://www.ti.com/tool/DP83TC811EVM

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melissa:

    感谢您的解释。 现在、我得到了 T1和 TX 之间的差异。

    您的 EVM 原理图不支持搜索功能、我无法了解转换是如何以及在何处发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    这是一个重大变化。 我们的介质转换器 EVM 通过 RGMII 将 DP83TC811连接到另一个 PHY DP83822、从而实现从100Base-T1到100Base-Tx 的转换。 DP83822支持标准以太网、因此可直接连接到 RJ45连接器。  

    您可以在以下位置找到 Altium 设计文件: https://www.ti.com/tool/DP83TC811EVM

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Melissa、感谢您的帮助!
    是否可以仅使用双向差分至单端转换器进行 TX 和 T1转换?

    可表示为: www.ti.com/.../thvd1500.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    您是要将100Base-T1信号转换为标准以太网信号、还是要进行电隔离并仅通过一对导线发送100Base-T1信号?

    如果您尝试从100Base-T1转换为标准以太网、我能想到的唯一解决方案就是对上述介质转换器电路执行一些操作。 使用 双向差分至单端转换器将不起作用。  

    如果您需要执行电隔离、我可以向您发送一些参考设计、但不确定是否已在 DP83TC811上进行了测试。

    此致、

    梅利萨