This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:总线电容与从器件数量

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291991/tca9803-bus-capacitance-vs-number-of-slave-devices

器件型号:TCA9803

您好、TI 团队、

我们使用 TCA9803作为 I2C 缓冲器、它必须驱动5个从器件。 (请参阅下面的 sketch)

驱动这样的5个从器件是否会出现问题?

在本例中使用的时钟将为400kHz。


如果考虑每个包括寄生电容在内的从器件(SCL 或 SDA)的电容值约为10-13pF、则电容相加高达50-55 pF。 从器件的驱动程序。

根据数据表中给出的公式计算上升时间:

TCA9803的数据表也显示了类似的相关性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须包含迹线电容、大约为1 pF /厘米。

    无论如何、TCA9803能够在如此小的总线中正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunney。

    克莱门斯在这里是正确的。 除了5个从器件的50-55pF 外、在 PCB 上估计约1pF/cm 或3pF/英寸的迹线。  

    请记住、您正在寻找的曲线图是 TCA9803在3.6V 时的曲线图。 您的系统显示的电源为3.3V、这将进一步陡增线路斜率。 与在3.6V 下工作的9803相比、3.3V 更能够在相同的上升时间内驱动更大的负载。  

    您是如何加起来达到70pF 的?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Tyler 的快速响应。

    泰勒、70 pF 是图中的电容、其近似上升时间为45ns。 在图中、我误写入了55ns、而不是45ns。

    此致、

    桑尼