您好!
1.in DS320PR1601数据表(第23页)指定 Rx 检测 通过 PD 引脚手动触发或通过 写入相应的 I2C 寄存器来发生。
DS320PR1601 EVM 用户手册还规定、 所有通道的所有 PD 引脚都必须接地、才能启用所有通道和用于 x16通道应用。 如果输出侧是4x4端口、则会有何不同?
如何手动触发此引脚?
相应的 I2C 寄存器是 PD 覆盖寄存器还是 Rx 检测控制寄存器?
您能否说明一下必须如何使用上述两个寄存器?
寄存器通用寄存器、器件 ID0寄存器、器件 ID1寄存器对于所有通道都是通用的吗?
如果是、那么要读取上述寄存器、我们是否需要发送到特定通道地址、我们不能使用单个从器件地址读取整个重定时器?
3.
在编程指南 表2-4中、指定了通道寄存器基地址、但指定了通道7。 我们如何访问高达15个的其他通道。
同时通过广播写通道组0和1 (0x80)、是否会写入 A 侧和 B 侧的16个通道?
如何确定 CTLE 指数值?
在编程指南的表4-1中、为多个 CTLE 指数值(0、1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18)指定了0dB 的平坦增益。EVM 用户手册和 DS320PR1601数据表中提到的平坦增益更好、也更改为默认值。
谢谢。此致、
Shekha Shoukath