This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:2.5G 以太网

Guru**** 1152980 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESDS314, ESDS304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292415/esds314-2-5g-ethernet

器件型号:ESDS314
主题中讨论的其他器件: ESDS304、ESD204

ESDS314是否能够保护2.5Gbps 以太网 PHY? 或者哪种替代解决方案? 谢谢。  

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我不建议使用 ESDS314来保护2.5Gbps 以太网 PHY。 我已经在下面提供了一个与 ESDS314类似的选项的比较表。  

    ESDS314 ESDS304 ESD204
    工作电压(V) 3.6 3.6 3.6
    极性 单向 单向 双向
    通道计数 4 4 4
    电容(pF) 4.5 2.3 0.55
    IEC 61000-4-2接触(kV) 30 30 30
    IEC 61000-4-5 (A) 25 12 5.5
    钳位电压(V) 5.5 6 8.2
    封装 SOT-23 SOT-23 USON
    信号速度   高达1.8Gbps 高达3Gbps 高达10 Gbps

    如果您对建议或评论有疑问、请告诉我。  

    此致、

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我有一点困惑、那就是您列出的数据速率与数据表不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我对这种困惑深表歉意。 如果我们没有具体说明速度、则确定数据速率的另一种方法是基于插入损耗图。 一般的经验法则是、我们能够支持高达-3dB 的频率。 然后使用频率=数据速率/2、我们就可以确定数据速率。 这是我在向您提供数据速率时使用的方法。  

    下图是 ESD204的插入损耗图。 根据该图、我们能够支持高达5GHz 的频率、可转换为10Gbps。 希望这会有道理并消除困惑。  

    如果您对此有任何问题或评论、请告诉我。  

    此致、  

    麦肯齐