This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:请查看原理图

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292973/tca6408a-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TCA6408A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TCA6408A-Q1制作了第一张原理图。 您能否查看下面的原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    检查 备注(如果需要)
    局部去耦电容器

    VCCP 和 VCCI 电源线上存在100nF 去耦电容器。 这些都是良好的价值

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。 改正
    验证 SDA 和 SCL 网络名称是否匹配 SDA 和 SCL 引脚分配。 改正
    检查原理图中 SDA 和 SCL 网络上是否存在上拉电阻器。 需要上拉电阻器。 我假设这些内容位于原理图的另一页。  
    未使用的 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND。 没有未使用的 GPIO 引脚
    器件地址在总线上是唯一的、除非使用 I2C 开关或 I2C MUX 来解决冲突。 ADDR 引脚正确连接到 GND
    如果器件有#RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器) R8919是22 Ω 的强上拉电阻。 如果需要导通和外部/复位条件、我认为外部 GPIO 不能将此引脚驱动为低电平? 这是否会对实现造成问题?  
    如果器件具有#INT 引脚且使用了#INT 引脚、请将此引脚连接到上拉电阻器。 中断引脚被校正、连接至上拉电阻器至电源电压。  

    此致、

    泰勒