This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:通过 I2C 将摄像头侧寄存器从 DES 修改为 SER

Guru**** 1129080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292568/ds90ub960-q1-modify-camera-side-register-from-des-to-ser-by-i2c

器件型号:DS90UB960-Q1

大家好、

该模块如下所示:

我知道、我们可以通过 I2C 将 i2c 从 DES 发送到 SER。 客户希望使用 I2C 修改位于摄像头端的 PMIC 寄存器、从 DES 到 ser 不等。 它在工作吗? 我们是否需要在解串器处启用任何寄存器?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    可以、此配置是可行的。 为了实现此功能、可以采用两种方法。

    第一种方法是为寄存器0x58[7]中的所有事务启用 I2C 直通。 这会通过链路传递960 I2C 端口接收到的所有 I2C 事务、并通过连接到960的所有串行器 I2C 端口输出。

    第二种方法是在寄存器0x5D-0x6C 中设置 RX 端口特定的目标地址和别名。 通过在寄存器0x58[6]中启用 I2C 直通,UB960仅在地址与已知目标地址和别名匹配时才会传递 I2C 事务。  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的解释! 我已按照以下链接搜索相关文档。  

    通过具有 BCC 的 DS90UB913/4 FPD 链路 III 进行 I2C 通信

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我的荣幸! I2C 通信应用手册也是很好的参考来源。  

    此致!

    佐伊