This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A

Guru**** 2928370 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293555/tca9617a-tca9617a

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9509

你好

您好!

我们 使用 TCA9617A 在 HDMI DDC (VCCA=3.3V、VCCB=5.0V)上进行3.3V (FPGA)<--> 5.0V (连接器端)电平转换。

TCA9617A 是否 支持 I2C 总线?  

您可以根据您的经验向我们推荐您的 HDMI DDC 推荐器件吗?

下面是我的设计、连接正常吗?

投资回报(ROI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ROI、

    是的、此器件可用于缓冲 I2C 信号、原理图看起来也正常。  我还建议查看9.2.1.2.1节、了解进一步的设计要求并进一步检查 VIL/ VOL 等级是否与下游器件兼容。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据 https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf 文档的第4节(示例)、我计算 fscl=100KHz 时的上拉/下拉电阻:

    tr = 1 μ s

    Rp (最大值)= 2.95K

    Vol=0.53V,IOL=Rp 30mA (min)=92 Ohm。92Ohm 电阻器看起来很低,我是对的?

    在我的设计中、电阻器值为2.4K。

    投资回报(ROI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高投资回报(ROI)、

    TCA9617的 B 侧可能无法通过 HDMI DDC 的50pF 合规性测试。 对于 HDMI DDC、如果我记住正确、上拉电阻器需要为2k。  

    您可能需要考虑使用 TCA9509、并让 B 侧朝向电缆端。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我将订购 TCA9509  并检查它。

    投资回报(ROI)