This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:在芯片中支持 PTP 的1000BASE-T1以太网收发器

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294437/dp83tg720r-q1-1000base-t1-ethernet-transceiver-with-ptp-support-in-silicon

器件型号:DP83TG720R-Q1

我们想 在应用中使用1000BASE-T1汽车以太网 PHY、但似乎器件不支持 PTP (精密时间协议)。

 芯片支持 PTP 意味着符合 IEEE 1588 SFD 或完整的 IEEE 1588标准。

是否有 1000BASE-T1 PHY 的路线图?

我们是否可以预期未来的修订或新的 1000BASE-T1 PHY 支持 IEEE 1588?

谢谢。

斯拉夫萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavisa:

    我不能在这个公开论坛上讨论路线图部分。 请给我发送私人消息。  

    谢谢。

    大卫