您好!
我需要一些快速入门和基本配置方面的帮助、以便初始化并使用带有2个摄像头传感器和 DS90UB953串行器的器件。
这是我第一次使用这些设备(以及一般的摄像头)
1.我的设置:
- Orin NX SoC (运行 Linux 内核5.10)
-通过 CSI-2连接到 SoC 的 FPD 链路设备(DS90UB960-Q1)
- 2个摄像头传感器连接到 FPD link 设备(ds90ub953串行器)
2.我到目前为止的发现
2.1. Linux 驱动程序:
- TI 没有提供 Linux 驱动程序:
e2e.ti.com/.../ds90ub960-q1-linux-driver-required
-有一个主线 Linux 驱动程序的内核6.6:
https://elixir.bootlin.com/linux/v6.6/source/drivers/media/i2c/ds90ub960.c
但是内核5.10没有
2.2基本设置:
-客户支持已将 我转至以下帖子:
e2e.ti.com/.../linux-ds90ub933-q1-linux-serializer-ds90ub933-q1-programming-ds90ub33-q1
我不知道链接的 pdf 是否适用于我的案例(设置和 FPD 模型)
-在这里寻找信息:
而此处为:
3.我的问题是:
3.1.我不知道推荐的 帖子是否也适合我的车型(型号有点不同)
3.2.我不知道参考的帖子信息是否已更新 (例如、 帖子中提到的此设备仍然没有 Linux 驱动程序)
3.3.我没有在指南中找到一个明确的例程("做到 这一点")来帮助我开始和获得一个基本的工作设置。
我很乐意提供任何可以帮助我快速入门的信息。
谢谢