This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:TCAN1042V-Q1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24-Q1, ISO1042, ESD2CAN24-Q1, TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293728/tcan1042v-q1-tcan1042v-q1

器件型号:TCAN1042V-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042ESD2CAN24-Q1、ESD2CANFD24-Q1 、TCAN1044AV-Q1、

由于 CAN H 和 CAN L 总线线路上的高能量、我们面临 IC TCAN1042故障。

我们是否可以将聚酯开关串联到 CAN H 和 CAN L 总线? 它会保护 IC 吗?

如果我们使用 PolySwitch,是否会出现任何数据通信错误?

K V M Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K V M、

    理论上可以将 PTC 或保险丝与 CANH 和 CANL 串联使用、但作为用例、CAN 标准并未涵盖这一点。 这种情况下的风险是、当保险丝断开时、它可能会使器件从总线断开或导致其他通信中断。 我建议在电源短路、电池短路和/或 GND 短路测试中对您的设置进行测试、同时进行其他系统级测试、以确保这些多极开关或 PTC 保险丝不会对您的系统造成问题。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny 先生:

    感谢您的回复

    我们是否可以在 CAN 电路中使用 Poly 开关?

    还有任何其他方法可以保护 CAN H 和 CAN L 线路免受高能量/高电压的影响

    K V M Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K V M、

    通过"PTC"我通常指的是可重置保险丝、包括聚酯开关、对于任何混淆都很抱歉。

    关于保护 CAN 线路的问题、根据您遇到的问题类型、有不同的答案。 如果您的系统或环境存在巨大的静电放电风险、您可以在网络中添加 ESD2CAN24-Q1或 ESD2CANFD24-Q1作为保护器件。 或者、如果您担心大电压偏移或其他需要隔离的环境条件、可以考虑 ISO1042、这是一种隔离式 CAN 收发器。 请注意、ISO1042有不同的封装选项。

    此外、作为一个额外节点:请考虑在您的8引脚 CAN 应用中使用 TCAN1044AV-Q1来代替 TCAN1042V-Q1。 这是较新的元件、应该可以为您提供更好的成本。

    此致!

    丹尼