请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LT012AQ-Q1 该器件是需要外部电阻器偏置来实现 "完全失效防护开路/短路或端接"功能、还是 仅使用内部端接电阻器的器件所固有的失效防护性能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件是需要外部电阻器偏置来实现 "完全失效防护开路/短路或端接"功能、还是 仅使用内部端接电阻器的器件所固有的失效防护性能?
您好、Bill、
该器件具有完全失效防护功能、这意味着它本身就可以在开路/短路/端接(空闲)情况下实现输入失效防护、而无需外部电路。
这是通过两个差分阈值<= 0V 来实现的。
因此、当总线断开/端接(空闲)/短路时、差分电压应为0V -但阈值通常关联到-30mV。 因此、在这些情况下、输出将为高电平。
如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我!
此致!
帕克·道德森