您好的专家
我们的客户在其系统中使用 TCAN1043-Q1、并且他们使用 INH 来启用/禁用 VCC / VIO 的 LDO。 但我们发现以下潜在问题:
当 VBAT 降至约4.2V (它可能不会触发 UVsup)时、但可能会触发 UVCC、因为通过 LDO 的压降电压为~200mV。 在这种情况下、TCAN1043-Q1将进入睡眠模式、而 INH 进入 Hi-Z、这将禁用 LDO。
当 Vsup 从该点恢复(无 UVsup)时、这不会是冷启动、且 TCAN1043-Q1会保持睡眠模式。 只有 WUP 可以唤醒器件。
我们重点说、我们是否有任何权变措施来避免该问题? 当 VBAT 恢复时、OEM 要求保持待机模式、而不是睡眠模式。
一种方式是改变电源轨、使用 SEPIC/降压-升压来生成 VCC、即使 Vsup 低于 VCC、它也会使 VCC 保持稳定。 我们希望获得您的见解、期待您的回复、谢谢!