主题中讨论的其他器件: DS280DF810
团队成员
我们使用 QSFP28+DS280MB810+SWLSI、根据这些设置评估通信测试(25G)。
几乎 QSFP28在通信测试方面没有问题。 在本例中、寄存器设置如下所示、
REG_0x03:所有通道为0xC0、REG_0x04:0x91、REG_0x06:0xC0、REG_0x0F:0x00。 (CTLE 升压设置如下所示)
但是、一个 QSFP28无法无差错。 从上面更改 CTLE 升压设置会变得越来越糟糕。
已知更改 REG_0x0F:BG_SEL_IPP100[0/1]、BG_SEL_IPH200_V0/1[0/1] 将改善这种情况。 但这还不够。
BG_SEL_IPH200中的前置驱动器和驱动器是什么? Boost1和 Boost2?
如果我们看到这些寄存器得到了改进、那么与其他 QSFP28相比、我们可以推断出此 QSFP28存在什么问题? 带宽不足?、振幅不足?
此外、您能否告诉我们是否还有其他可以改进的寄存器?
如何选择 REG_0x08: BG_SEL_IPTAT25?
此致、
水渊市