This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MDIO 开漏模型

Guru**** 2446370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297447/dp83869hm-mdio-open-drain-model

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我下载了 DP83869 IBIS 模型、但注意到 MDIO 信号的相应模型有不同的可用模型:

是否有任何模型代表 MDIO 信号的开漏行为? 如果否、是否可以提供模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    我将在团队内部讨论、看看我们是否能够为您提供 MDIO 信号的开漏模型。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    我在内部与团队进行核实。 遗憾的是、我们拥有的 GPIO 模型基于 CMOS、MDIO 引脚为开漏。  

    遗憾的是、我们没有任何适用于漏极开路的 IBIS 模型。

    --

    此致、

    林希尔曼