This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:MSP340问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295055/dp83td510e-evm-msp340-issue

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E
  1. 我们有两个 DP83TD510E-EVM 板。 DP83TD510E 是德州仪器(TI)的一款单线对以太网(SPE) PHY 器件、旨在通过单根双绞线传输以太网帧。
  2. 首款 DP83TD510E-EVM 板:
    • 以太网侧(RJ45)连接到您的笔记本电脑。
    • SPE (单线对以太网)侧连接到第二个 DP83TD510E-EVM 电路板。
  3. 第二个 DP83TD510E-EVM 板:
    • SPE 侧连接到第一个 DP83TD510E-EVM 电路板。
    • 以太网侧(RJ45)连接到您的 PC。
  4. 然后尝试 ping PC 的 IP 地址。

笔记本电脑-> EVM 板1 -> EVM 板2 -> PC

如果我移除 MSP340、是否仍能进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    如果已验证捆绑的 EVM 配置是否适用于使用所述的设置进行 ping、则移除 MSP 预计不会影响通信。

    尽管这对于有效的自举配置有效、但  不建议在设计阶段移除 MSP、因为没有寄存器访问的情况下进行调试将具有挑战性。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 MSP 从评估板上焊接好、但没有看到任何连接 LED 不发光、我的 PC 显示他们未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    您是否能够在移除 MSP 之前在 PC 之间实现 ping、以及 PHY 是否仅配置了搭接?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我之前或之后没有对电路板进行任何更改,唯一改变的是卸下 MSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够访问外部 MSP LaunchPad? 如果是、这可以连接到 EVM 的 MDC/MDIO 线路、以便对寄存器进行调试访问。

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP

    如果应用无需板载 MSP、则建议从外部访问 PHY 寄存器进行调试。

    您是否能够探测和查看 MDI/MAC 线路上的活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有访问 MSP 启动,我只是试图测试,如果我能够运行相同的测试没有 MSP , 它似乎在理论上可以,但在这个应用程序中 MSP 似乎控制着进入 RJ45的通信,所以没有它我就不能运行我的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    笔记本电脑-> EVM 板1 ->(MDI)-> EVM 板2 -> PC

    对于此设置、请探测 MDI 线路以查看是否有活动。

    可以断开受 MSP 影响的自举或电源电路、 是使用外部电源还是通过 USB 为 EVM 供电?

    谢谢!

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给它供电时除了一个外部电源、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是的、移除了与 RJ45侧的连接的切断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    RJ45 MDI 连接直接与 DP83822相连、不依赖于 MSP。

    我正在调查移除 MSP 是否可能导致器件设置为不正确的模式。

    请分享 MDI/MAC 活动的示波器屏幕截图。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不断变得很高,甚至连一个时钟都没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    请分享您的测试设置图片。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是至关重要的我的设置,我没有为板供电在这种情况下,但当我做的 LED 出现时,当你插在 RJ45端的以太网端口不再亮起,并且计算机说 Im 不连接任何东西.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    板载 MSP 可能具有初始化脚本、用于将 DP83TD510 (RX_CLK、引脚19)的时钟输出配置为 DP83822的时钟输入(XI、引脚23)。

    若要验证移除 MSP 后 EVM 是否仍处于正确的配置、请 使用 R149作为测试点、查看在通电时 DP83822是否从 DP83TD510接收50M 输入时钟:

    另请探测 RBIAS (R121)上电时的直流电压、并验证非零电压以确认 DP83822已通电。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到50MHz,我得到120kHz,为 R121我得到1V,所以它的供电. 我在板上测量了一块板、板上有 MSP、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    这个结果很奇怪。 EVM 默认搭接将 DP83TD510E 设置为 RMII 主模式、并将 DP83822设置为 RMI 从模式。 这些模式可使 DP83TD510E 向 DP83822发送50M 时钟输入。

    我将花时间在实验室中复制此设置、以便我可以与您分享结果进行比较。

    请在明天跟进。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您所要做的就是从新的板上移除 U9、以便复制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    请尝试复制测试设置中的电源和跳线配置。 我在探测 R149时看到50m 时钟、但捕获显示的是终端不理想导致的反射。

    还请确认是否执行了用户指南中的电阻修改(移除 R199/200、将 R24更改为0 Ω)

    谢谢!

    埃文