This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:远程控制媒体转换器#39;唤醒、睡眠

Guru**** 1480255 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC, USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298157/dp83tc812evm-mc-remote-control-media-converter-s-wake-up-sleep

器件型号:DP83TC812EVM-MC
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

我有  DP83TC812EVM-MC 2板。

已经测试唤醒,睡眠测试用例通过用户手册, Ther 工作良好。

(     使用       EVM 上的可用跳线将 WAKE 引脚拉至高电平、并通过 USB-2-MDIO 工具发送寄存器0x018c、0002接线)  

但在本例中、主 EVM

因此、下一次唤醒时、我必须将 WAKE 引脚置于高电平、

如何(通过 SW)远程唤醒、睡眠 EVM。

所需的测试用例  

1.设置主设备,设置从设备

2.主设备向从板发送唤醒消息。 (由 SW 提供)

3. 主器件向从板发送休眠消息。 (在这个时候,主不进入睡眠模式,因为我不想失去 USB 连接)

4.主器件再次向从板发送唤醒消息。  (由 SW 提供)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeehoon、

    遗憾的是、这并非精确的测试用例、因为除非 连接了两个 PHY 的唤醒引脚、否则无法通过寄存器访问执行远程唤醒请求。

    如果连接了 WAKE 引脚、则手动唤醒转发请求(0x184[4]='1')将在 WAKE 引脚上发送高电平脉冲、并唤醒连接了 WAKE 引脚的任何其他 PHY。

    否则、使用0x18c[2]来请求远程睡眠、并且推荐使用 EVM 跳线对 WAKE 引脚进行脉冲唤醒的方法。  

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    DP83TC812EVM-MC 仅支持100Mbps、但我需要1000/100Mbps 速度。 (支持 TC10)

    您是否可以推荐 Phy 芯片组而不是 DP83TC812?   

    如果 TI 没有芯片组、推荐其他公司芯片组?  

    我将有一个设计计划 、只是更改 DP83TC812EVM-MC 的 Phy 芯片组

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeehoon、

    我建议联系您当地的 FAE、向市场营销部门查询该问题。

    谢谢!

    埃文