This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:ECC 错误

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299995/ds90ub962-q1-ecc-error

器件型号:DS90UB962-Q1

是否有可以重现 ECC 错误的测试方法? 例如不断切换视频流? 或者硬件链路断开/连接导致的 ECC 错误?

因为客户希望在测试台上使用可重现的 ECC 错误方法、然后使用改进的软件策略来证明其有效性。

上周末客户试图通过在测试台上手动切换视频流来重现 ECC 错误、但在测试了两天之后、无法重现。

您是否有任何其他建议、因为客户请求重现此问题并使用我们改进的软件来查看是否可以完全避免此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否指的是 CSI-2数据包报头上的 ECC 错误? 我们的器件中无法强制出现特定 CSI-2数据包错误、因为我们的器件 在检测错误的同时仅通过 CSI-2数据包。 但是、您可以 在 BIST 模式下运行串行器和解串器并对串行器进行编程、以强制正向通道上出现错误(请参阅953寄存器0x14)。 有关此特性的更多信息、请参阅数据表的 BIST 部分。

    此致、

    信迪