This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:当 RX 端口锁定失败时、如何为960配置 GPIO 输出高电平

Guru**** 1129280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297730/ds90ub960-q1-how-to-configure-gpio-output-high-level-for-960-when-rx-port-lock-fails

器件型号:DS90UB960-Q1

我们将0x10寄存器配置为0x81、以便 GPIO 在插入摄像头时输出高电平、在拔下摄像头时输出低电平。

现在、我们需要在拔下摄像头时将输出配置为高电平、在插入摄像头时将输出配置为低电平。

我们应该如何配置它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将寄存器0x10编程为0x81会将 GPIO0引脚设置为输出 RX0的锁定状态。 假设摄像头模块也包含串行器、这意味着当实现 LOCK 时引脚将为高电平、未实现 LOCK 时引脚将为低电平、这与您所述的情况一致。 由于 GPIO 引脚被编程为输出锁定状态、因此无法反转输出信号。 对于大多数应用、锁定状态足以满足系统要求、是否有特殊原因需要为系统反转信号? 如果您的系统需要这一点、 可以使用软件方法手动对 GPIO0引脚进行编程、以便根据读取寄存器0x4D[0]中的锁定状态在引脚上输出高电平或低电平值。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在寄存器0x4D 中读取锁定状态之后、 如何  对 GPIO0引脚进行编程、以便输出高电平或低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    若要编程 GPIO0以输出高电平、请设置寄存器0x10 = 0x13、并将 GPIO 设置为输出低电平、请设置寄存器0x10 = 0x11。  根据您的 SOC、可以使用不同的实现或方法来生成相同的结果、但基本思路是、如果寄存器0x4D[0]= 0 (无锁定)、则将会写入将 GPIO0设置为高电平的寄存器、 如果寄存器0x4D[0]= 1 (锁定),用于将 GPIO0设置为低电平的寄存器将被写入。

    我想澄清一点、这一特定实现将取决于读取 LOCK 寄存器的频率、并且不会产生像 LOCK 状态输出那样的恒定状态信号。 即使系统不断读取寄存器并更新 GPIO0设置、读取/写入寄存器时仍会有延迟。 尽管我不确定您的系统在反转信号时的需求或目标、因此这可能不是问题。 如果需要以与0x10 = 0x81设置相同的频率切换的信号、则可以将逆变器等附加逻辑元件连接到 GPIO0引脚的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    现在、我们要将 GPIO0配置为在摄像头0出现任何错误时升高。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望 GPIO0对摄像头或解串器发现的错误做出响应? 是否需要任何特定的错误?

    如果摄像机是确定存在错误的设备、则有两种选择。 首先、SoC 可以读取摄像头的错误/诊断寄存器并相应地对 GPIO0进行编程。 这与 之前讨论的实现方式相似、除了不是基于 LOCK 0x4D 寄存器改变信号、而是相应的摄像机寄存器。 第二个选项将取决于摄像机是否具有在其 GPIO 引脚之一上输出错误信号的功能。 如果摄像头可以输出此信号、则可以在串行器上接收该信号、然后将其传输到960、并在 GPIO0上输出。

    如果解串器是用于识别错误的器件、理想实现将取决于需要跟踪哪些错误。 GPIO0可以输出器件的通过状态。 通过状态指示正在接收有效视频数据。 可以对某些错误进行编程、使其包含在 PASS 状态中、因此如果发生其中一个错误、状态将变为低电平、直到接收到数据而不会收到任何错误。 寄存器0x7D 用于对通过状态进行编程、包括行大小、行数和奇偶校验错误。  如果您希望在 GPIO 信号中包含其他错误、则需要采用与锁定相关讨论内容类似的手动实现。 其中、将读取解串器上所需的错误寄存器、而不是读取0x4D。 另一种选项是对中断进行编程并使用 INTB 引脚而不是 GPIO0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有另一个问题、我想知道 UB960是否有状态寄存器或中断信号来指示帧结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    960确实具有可在 GPIO 引脚输出的帧有效信号。 下图说明了信号与 CSI 数据的对应关系。 监控帧的另一个选项是帧计数寄存器(0x90和0x91)。 每次在 CSI 端口上接收到帧时、帧计数寄存器都会递增。