This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在特定 USB 拓扑中的 SSTX/SSRX 连接和交流耦合电容器位置

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301742/tusb8041-sstx-ssrx-connection-and-ac-coupling-capacitors-location-in-specific-usb-topology

器件型号:TUSB8041

您好!

我具有以下拓扑。

1. 您能否确认 IC 和连接器之间的 SSTX/SSRX 连接正常?

2.我记得交流耦合电容应该放置在连接器附近——上游和下游(编号1和5 )。 是这样吗?

我已经用粉色椭圆形标记了耦合电容器的位置。

但是、我不确定在从1到5编号的其他连接中应在何处放置耦合电容器。 您能说明一下它们应该放置在哪里吗?

还需要在 SSRX 通道上放置什么? 我知道有一个 ECN 将其定义为选项。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1和5、TX 需要100nF 电容器、 RX 需要330nf 电容器或无电容器。

    对于2:TX 和 RX 上都需要100nF。

    对于3线和4线、需要在3线或4线的 TX 和 RX 上都有100nF、但只需多路复用器的一侧。

    此致'

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。

    1和5 - RX 电容器应该放置在哪里?

    对于3线还是4线-电容器应放置在更靠近多路复用器或集线器的位置?

    您能解释一下所有项目的原因吗?

    谢谢。

    马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金属:

    对于1和5、RX 电容器应放置在靠近连接器的位置。

    对于3和4,电容应放置在集线器侧的 TX 上,因此一个在 3 Tx 侧,一个在4 Tx 侧

    信号是从 TX 到 RX 的、因此电容接近 TX、以 更大限度地减少直流分量的传播和反射的周转时间。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian