This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1错误检测问题

Guru**** 1129440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303100/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-error-detection-question

器件型号:DS90UB960-Q1

大家好、

您能否帮助提供这些寄存器地址、以帮助客户识别来自摄像头的输入数据是否正确、如果这些寄存器可以识别哪个输入通道有错误、例如、如果只有端口0有错误、但其他3个端口正常工作、 那么、我们的器件能否知道哪个数据输入端口有故障? 非常感谢您的支持来确认。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    您可以读取以下寄存器。 在此之前、您需要使用寄存器0x4C 选择 RX 端口。

    0x4D-0x56、0x70-0x76、0x7A-0x7D、0xD2-0xDB