请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 大家好、
作为常规 CAN 系统设计、 总线每一端始终有一个120 Ω 单电阻器。 客户需要确保有一件事:如果端 TCAN1044已损坏或移除、是否 因缺少120欧姆 电阻器而对同一 CAN 系统设计中的另一端 TCAN1044产生任何其他影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
作为常规 CAN 系统设计、 总线每一端始终有一个120 Ω 单电阻器。 客户需要确保有一件事:如果端 TCAN1044已损坏或移除、是否 因缺少120欧姆 电阻器而对同一 CAN 系统设计中的另一端 TCAN1044产生任何其他影响?
Hale、您好!
在 CAN 总线在 CANH 和 CANL 之间欠端接仅为120欧姆的情况下、差分信号的显性到隐性转换将会减慢。 这可能会降低系统可以运行的有效数据速率。 如果系统已经在其可以支持的最大数据速率附近运行、这种增加的下降时间可能会导致通信错误。 在这种情况下、系统可能会尝试通过仅发送传统 CAN 帧并恢复到失效防护位速率来降低其数据速率、以便可以正确诊断故障。 如果系统具有一些缓冲器、能够支持受支持的数据速率、则由于欠端接总线故障的相对温和性、通信可能会不间断。
如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。
此致、
埃里克·肖特