This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801X16 EVM 测试

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295662/ds160pt801-ds160pt801x16-evm-test

器件型号:DS160PT801

您好

请参阅随附的文件。 客户还附加了高级状态和眼图页面。
该文件似乎也会影响 IOMT 结果。 您能帮助检查附加的文件吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../IO-Margin-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David、Evan:

    您能帮助我们来了解一下吗?

    在您回复之后、Sam 可以与您一起阅读邮件。  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们正在调查此问题、并会尽快与您联系。 我相信 David 目前在台北拜访客户、所以虽然本周他可能没有太多带宽、但我会告诉他。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    当前 IOMT 报告似乎被切断了(PDF 生成的格式问题?)、但从我可以看到的测试结果来看、测试结果是灰色区域、与通过标准的边界线。 这并不是失败,而是需要运行更多的测试,可能会确定链路的稳定性。 从 GUI 屏幕截图中可以看出、重定时器输出对眼图的测量结果是可以的、但某些通道遇到的困难比其他通道多。

    客户是否可以再运行几次 IOMT 测试并更正报告格式、以便我们可以看到更多详细信息? 如果可以选择单独测试4个 PCIe 通道中的每一个、那也不失为一个好方法。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我会要求 Sam 在这里进行回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

     你好。 我只确认  IOMT 失败不意味着 PCIe 第4代信号失败。  

    好的、让我们回到 TI GUI 工具。 如何使用重定时器演示板从您的 GUI 工具获得良好的眼图? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    无法通过 GUI 进行太多的器件调整。 CTLE 和接收器 DFE 会自动调谐、通常不适合覆盖它们。 TX 预设也会作为 PCIe 链路的一部分自动协商、可以覆盖它们、但我需要首先向我的团队进行检查、因为我以前没有这样做。

    从屏幕截图中可以看出、通道 A4和通道 A7 (均为下游)的眼图测量值最小、因此我假设它们是对 IOMT 测试影响最大的眼图。 在重定时器输出端可看到 A7的最小眼图宽度为0.59 UI、并且可看到它具有6:7:0 = P9的 TX 预设、这是最高之一。 我猜是 A7在重定时器和 CPU 之间具有更多的损耗、并且重定时器和链路正在尝试已使眼图变得难以打开。 如果是这样、则很难进一步推动它们、我们通常会检查电路板布局以查看可以改进的方面。

    您是否可以按照我建议的方式运行 IOMT、以便检查每个通道的性能? 查看是否所有通道都是边缘通道还是仅1-2个通道仍然很有帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

     抱歉、英特尔 IOMT 工具无法测试每个通道。 IOMT 工具只能测试整个 PCIe 总线。 BTW。 IOMT 工具不是 PCIe 第4代的标准标准。  我们需要 检查 如何通过 TI SigCON Architect 3.1中的眼图监视器页面。 谢谢你。

     

    此致、

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请向我们提供完整的 IOMT 报告,我可能会看到更多关于所测试的每条通道的性能的信息。 正如我所说、该线程所附的线程似乎存在格式问题。

    我们需要 检查 如何通过眼睛显示器页面

    你能解释一下这个意思吗、我不太明白吗? 眼图监视器页面会执行测量、但不会运行任何测试才能通过。

    此致!

    Evan Su