请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 大家好、
如果我们将 DS90UB953的 I2C 频率设置为400kHz。 它的 SCL 是否有频率误差? 如果是、差异将是多少(%或 ppm)?
Br、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们将 DS90UB953的 I2C 频率设置为400kHz。 它的 SCL 是否有频率误差? 如果是、差异将是多少(%或 ppm)?
Br、
吉米