This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:无法通过 FPD-Link3设置 DS90UB928寄存器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307281/ds90ub927qevm-unable-to-set-ds90ub928-registers-via-fpd-link3

器件型号:DS90UB927QEVM

我无法从 DS90UB927QEVM 控制 DS90UB928-Q1的寄存器设置。

请告诉我需要检查哪些事项才能解决此问题。

连接:

I2C 主机➜DS90UB927QEVM➜FPD-Link3➜DS90UB928-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    您能否进一步解释 您的问题? 您是否对主机的927和928 EVM 的寄存器的 R/W 有问题?

    927EVM 用户指南 和928EVM 用户指南 可帮助您快速开始使用这些器件。

    此致、

    G·阿巴尔卡