请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 大家好、
如果953的寄存器可用于提高链路稳健性、您可以提供帮助吗?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果953的寄存器可用于提高链路稳健性、您可以提供帮助吗?
谢谢。
布赖恩
Brian、您好!
感谢您与我们联系。 953具有各种诊断寄存器和寄存器、支持错误检查和其他协议、例如影响器件之间链路的 AEQ。 其中大多数是默认启用的。 但是、一些用于改进启动的额外设置是设置寄存器0x0A[1]=1以及0x32[6]= 1。 请注意、仅靠寄存器通常无法解决因硬件或布局不正确而导致的链接问题。 根据所选的解串器、可能还会提供其他寄存器、例如奇偶校验错误和链路错误阈值寄存器、这些寄存器可以控制会导致链路丢失的错误数、以及将 SFILTER_CFG 寄存器(通常为0x41)设置为0xA9。 为了实现链路稳健性、建议在最初设计系统时验证是否遵循所有通道规范以及布局指南、以便器件可以在无需额外软件解决方案的情况下运行。
此致、
达拉