This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:关于唤醒和触发行为

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306962/tic12400-q1-about-wake-up-and-trigger-behavior

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

您好、支持团队

Q1:可以分享 TIC12400-Q1关于"唤醒"条件和运行模式的信息吗?
Q2:在睡眠模式下、如果 IN0~IN23变化电压可能触发至正常模式?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    您能解释一下您对睡眠和正常模式的问题吗? TIC12400-Q1具有连续模式和轮询模式、但没有像某些收发器那样的睡眠/正常模式。 您是指微控制器还是系统睡眠?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    Q1:运行模式:轮询模式

    接收到外部信号 IGN_CON (IN0)后、TIC12400应用作唤醒源、并且可通过 WAKE_B 引脚唤醒 MCU。

     

    Q2:IN0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIC12400-Q1使用中断(/INT)引脚指示任何已启用输入(INx)引脚上的状态变化。  

    TIC12400-Q1没有"睡眠模式"、只是较低功耗的"轮询模式"、通常在 MCU 和电路板其余部分置于低功耗"睡眠模式"时使用。  TIC12400-Q1始终通过 VS 引脚供电、并在轮询周期中监控 INx 引脚。 检测到状态变化时、TIC12400-Q1会将/INT 引脚拉低、以指示输入已改变状态。

    因此、要使用 TIC12400-Q1的/INT 引脚将唤醒信号连接到 MCU 或电路板、您需要将此引脚连接到 MCU 和电源稳压器、或任何器件接收此信号并唤醒 MCU 和电路板。  MCU 唤醒后、它还应该能够使用/INT 引脚进行常规中断通知、而不会禁用稳压器。  

    TIC12400-Q1数据表的第8.3.9.3节显示了如何实现该目的的一个示例、但您可能需要修改此示例以使其适用于您的应用。

    简单地说、当 MCU 不处于睡眠模式时、TIC12400-Q1的/INT 引脚将作为正常的开漏中断引脚。  但是、当 MCU 处于睡眠模式时、该电路板还需要使用/INT 引脚上生成的中断作为指示器来唤醒 MCU。  

    此致、

    乔纳森