This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:上电顺序

Guru**** 681490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308903/ds90ub935-q1-power-up-sequence

器件型号:DS90UB935-Q1

大家好、

对于 UB935上电顺序、您能注意到为什么我们需要 PDB 硬复位吗? 如您所知、在摄像头模块中、PDB 通常使用 RC 来进行延迟、我们无法进行 PDB 硬复位。

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    感谢您的提问。 上电序列不需要硬复位。 此图像中包含硬复位的原因是为了演示 PDB 必须为高电平的时长(t2)、以及 PDB 信号必须保持低电平才能发生硬复位(t3)的时长。 器件不需要通过 PDB 进行硬复位、但如果需要进行硬复位、则应遵循这些时序。

    此致、
    达拉