您好、TI 专家
客户想查看 DS90UB954-Q1 (解串器)、了解连接到配备 DS90UB913 (串行器)的摄像头的设备。
对此、我有几个问题。
Q1)当 DS90UB913 (串行器)的视频格式为 YUV422时、DS90UB954-Q1 (解串器)之间是否兼容?
→
Q2)是否可以检查是否保持了 FPD 链路、即使 DS90UB954-Q1 (解串器)的其中一个 FPD Link A 和 Link B 开路也是如此?
→
Q3)是否可以将 DS90UB954-Q1 (解串器)的 FPD Link A 和 Link B 视频流输出到1端口 MIPI CSI 端口?
→
Q4)您能否为 FPD-Link III 提供硬件设计和验证指南? (链路裕度、回波损耗、阻抗测量方法等)
→
Q5)您能否根据指定的视频格式在 DS90UB913 (串行器)的 DS90UB954-Q1 (解串器)之间提供初始设置值?
→
Q6)您是否可以另外提供同轴电缆供电的2端口保护 IC 产品系列? (目前正在审核 ADI MAX20088)
→
请检查。 谢谢你。