您好!
我们有一个将 DP83869HM 安装在处理器 SGMII 和铜 RJ45之间的定制电路板。 设置配置已根据1000Mbps SGMII 至铜缆连接的要求完成。 原理图供您参考。 当一个正常工作的铜链路连接到 RJ45上时、寄存器0x1读取0x7949和0x6e 读取为0x0000。
请帮助我们解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、苏维克!
感谢您提供原理图。 我知道您要将 PHY 配置为 SGMII 转铜缆模式、并且您当前正在将寄存器0x1读取为7949、表示无链路。 引脚 RXD2、RXD3和 JTAG 的 OPMODE 搭接设置正确。 您通过读取寄存器0x6E 来确认自举、从而读出我的思想、但我认为您读取的是无效的值0x0000。
寄存器0x6E 是扩展寄存器。 请尝试以下操作:
Write Reg 0xD = 0x1F Write Reg 0xE = 0x6E Write Reg 0xD = 0x401F Read Reg 0xE
如需更多有关扩展寄存器的信息、 请单击此处。
此致、
阿尔瓦罗